This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:原理图审阅

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578042/bq25185-schematics-review

器件型号:BQ25185


尊敬的团队:

请帮助查看 BQ25185DLHR 原理图、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。 请查看下面的我的评论和注释:

    • 在中、SYS 和 BAT 各自具有所需的电容。 在输入端使用 22uF 电容是可以接受的。

    • ILIM/VSET 有一个 5.1k 电阻器、可以设置 1100mA 和 VBATREG=3.65V。 请注意、BQ25185 的预充电至快速充电转换阈值 (VLOWV) 固定为 3.0V。 表 8-1 中的 VLOWV 列不正确、对于所有 ILIM/VSET 设置、应该为 3.0V。 对于该器件、电池欠压锁定 (BUVLO) 也固定为 3.0V。 此问题目前 在数据表中已得到修复。
    • 未显示 STAT1、STAT2 和 TS/MR 的连接。 该设计中是否使用了 NTC 热敏电阻?
    • RISET=1k 将快速充电电流设置为 300mA。
    • 我没有看到/CE 引脚上的 BJT 逆变器电路有任何问题。 是否有理由使用它 而不是将/CE 引脚拉至低电平以始终启用充电?

    此致、

    Alec