This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27301A:模拟控制集成半桥驱动器

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27301A, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570900/ucc27301a-analog-control-integrated-half-bridge-driver

器件型号:UCC27301A
主题中讨论的其他器件: UCC25800SN6505B

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否集成了模拟控制半桥驱动器? 与 IFX AUIR2085S 类似。 UCC27301A 需要外部控制。

我还与客户讨论了 UCC25800 和 SN6505B,但他说过应用 — MOS 半桥电源~60W、因此这里需要外部 MOS。

我不知道是否有这样的功能设备。 如果不支持、SN6505B 是否可以支持此应用?

提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我不熟悉变压器驱动的具体细节、因此我将这一主题重新分配给我们的变压器驱动团队。  

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    您可以帮助了解  UCC25800 和 SN6505B 设计规格吗? 输入电压、输出电压和电流。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我们是否拥有  IFX AUIR2085S 的类似设备?

    我们是否可以使用放大器构建振荡器电路、与 UCC27301A 配对?  谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    UCC27301A 确实需要外部控制。 它没有内部振荡器电路。 UCC27301A 具有两个输入端 HI 和 LI。电源电压与电源电压无关。 您可以参考数据表来查看输入电压高电平阈值(导通)和输入电压低电平阈值(关断)。 只要信号符合器件的导通和关断阈值、该器件就可与 TTL 逻辑或 CMOS 型控制配合使用。 请注意、HI 和 LI 必须单独控制。  

    请参阅 UCC27301A 数据表的表 5.5 电气特性中的以下内容:

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我已经与客户讨论了外部数字控制、他会考虑这一点。

    我想进一步了解的是、客户是否可以使用 放大器来构建振荡器电路来控制该器件? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    如前所述、只要信号符合器件的导通和关断阈值、该器件就可以使用 TTL 逻辑或 CMOS 型控制。  

    此致、

    Amy