This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:1S PDO 配置和 SOP′(E-TPS2575Marker) 通信

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577502/tps25751-tps25751s-pdo-configuration-and-sop-e-marker-communication

器件型号:TPS25751


您好、

我正在评估 USB PD 应用中的 TPS25751S、并希望确认其与电缆(电子标记)通信相关的行为。

在我们的设置中、我们将 PDO 表配置为仅提供 5V/3A。在这种情况下、我们不会在 PD 分析仪上观察到任何 SOP′(电缆/E-Marker 发现身份)消息。 我的理解是、当广播 9/12/15/20V 或 5A 等更高的 PDO 时、供电方需要使用 SOP′消息与电子标记电缆进行通信。

您能否确认以下几点?

  1. 当 PDO 仅限制为 5V/3A 时、TPS25751S 是否不启动 SOP′通信?

  2. 我们是否可以假设这种行为符合 USB PD 规范规则、即当 PDO 电流不超过 3A 时、电子标记通信不是必需的?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    感谢您联系我们。 请在一天结束前给我星期一回复。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    感谢您的耐心。  

    ]当 PDO 仅限制为 5V/3A 时、TPS25751S 是否不会启动 SOP′通信的预期行为?

    您的理解正确、5V/3A PDO 未观察到 SOP'通信。

    我们是否可以假设此行为符合 USB PD 规范规则:当 PDO 电流不超过 3A 时、电子标记通信不是强制性的?

    是的、此行为符合 PDO 电流低于 3A 的要求。

     谢谢您、

    Katilynn