This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ?:是 BUCK (tps56339)、是阻止此 USB-PD-CHG-EVM 与一个电池电芯配合使用的原因 3 μ s

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25960, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576168/usb-pd-chg-evm-01-is-the-buck-tps56339-the-that-what-is-blocking-this-evm-from-getting-work-with-one-battery-cell

部件号:USB-PD-CHG-EVM–01
主题中讨论的其他器件:BQ25960、TPS25751、 USB2ANY

工具/软件:

您好、。  
我非常感兴趣的 EVM。然而对于我的移动电源应用、只允许一个电池单元来实现一切. 、、、BQ 能够与 1s-4s 电池和 4 英寸电池搭配使用、但 EVM 表示采用 2s-4s。id、希望知道是否可以移除该降压转换器并连接另一个 5V 升压转换器、以使 EVM 按预期工作。  

对于我的应用、关键是以 40W(至少)的功率为单节电池充电。 因此、我必须使用另一个 non-ti 解决方案来实现此目的。 我 必须利用我自己的 MCU 来控制 EVM 上的 PD、我的另一个问题是、有可能 、随着 BQ 的 I2C 路由到 PD 控制的、我仍然可以 从将在 PD 控制器和 MCU。之间连接的 I2C 获取 BQ 的信息

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您联系我们!

    此应用是仅受电设计(即仅电池充电)还是采用双角色电源(即电池充电和 OTG 模式)?

    有哪些功率分布?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的快速回复。这是一个高端的动力银行。所以它是一个 DRP。  
    输入:60W 至 100W、C 型
    输出:Type C 和 magsafe。     40W/或至少为 magsafe 15W。供电  
    Cell:一个

    因此、我必须使用另一个电荷泵为内部电池充电。 BQ25960 无法实现如此高的功率。



    关键是只允许使用一节电池。  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您澄清应用程序。  

    im 非常感兴趣的 EVM、然而对于我的移动电源应用。只允许一个电池单元来实现一切. 、、、BQ 能够与 1s-4s 电池和 4 英寸电池搭配使用、但 EVM 表示采用 2s-4s。id、希望知道是否可以移除该降压转换器并连接另一个 5V 升压转换器、以使 EVM 按预期工作。  [/报价]

    您在此处的理解是正确的、该 EVM 旨在用于 2-4 节串联电池、因为 PD 控制器上的 PP5V 需要提供 5V 电压作为供电。  

    在您的设计中将降压转换器替换为升压转换器应该可以实现这一点。  

    对于我的应用程序、关键是以 40W(至少)为单个电池充电。 因此、我必须使用另一个 non-ti 解决方案来实现此目的。 我 必须利用我自己的 MCU 来控制 EVM 上的 PD、我的另一个问题是、可能是 、随着 BQ 的 I2C 路由到 PD 控制的、我仍然可以 从将在 PD 控制器和 MCU。
    之间连接的 I2C 获取 BQ 的信息

    TPS25751 PD 控制器支持 I2C 直通。 MCU 可以通过 4CC 命令 I2Cr 和 I2Cw 通过 PD 控制器读取和写入 BQ。  

    请参阅下面的:  

    此致、  

    Aya Khedr  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题是、是否有可能对我、我可以使用任何 USB2I2C 桥接器来写入/读取 PD。 或者我必须选择 TI 建议的 USB2ANY 工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    PD 控制器不支持 USB2ANY。 我们 在内部使用 Aardvark 工具进行开发。 但是、可以使用任何 I2C 适配器。  

    此致、  

    Aya Khedr