请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76972工具/软件:
您好、
REG1 上存在 1 的过冲电压 SLEEP 模式下的 Power:Sleep:Voltage Time 频率。
REG1 上的这种类型过冲电压是否会影响测量精度(例如 SLEEP 模式下的电芯电压,电芯电流和热敏电阻温度)?

CH2:偏移为 1.8V 的 REG1。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ken、
[引述 userid=“63308" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574636/bq76972-does-overshoot-voltage-on-reg1-impact-measurement-accuracy-during-sleep-mode ] REG1 上的过冲电压、值为 1/ SLEEP 模式下的 Power:Sleep:Voltage Time 频率 [/报价]为了进行澄清、您会看到 REG1 引脚上的电压过冲、每个 Power:Sleep:Voltage Time 动态范围是多少?
REG1 上的这种类型过冲电压是否会影响测量精度(例如睡眠模式下的电芯电压,电芯电流和热敏电阻温度)?
我预计 REG1 上的这种类型过冲不会影响测量精度(例如热敏电阻,电芯电压,电芯电流)、因为它们不使用 REG1 电压作为基准。
至于您通过电子邮件提出的其他问题:
1.睡眠模式期间 REG1 上的过冲是什么导致?即使 BQ76972 唤醒进行测量、哪个内部电路会导致 REG1 的过冲?
REG1 引脚上是否有负载?
此致、
Alexis