This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28826:UCG28826 是否可以进行直流输入? 直流输入电压范围是多少?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCG28826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580145/ucg28826-can-ucg28826-dc-input-what-would-be-the-dc-input-voltage-range

器件型号:UCG28826


尊敬的先生:  

 

UCG28826 是否可以使用直流输入、但不能使用交流输入? 直流输入电压范围是多少?

对于直流输入、我应该检查数据表中的哪个规格? 直流输入的电路设计是什么?

我的客户有一个 9Vdcin-60Vdcin/30W 适配器。 我想 Luyten UCG28826 是否合适?

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean Liao:  

    是的、UCG28826 可以支持大于其过压阈值(典型值为 112VDC)的直流输入电压、对于不同型号、请参阅数据表中其保护部分第 7 页中的“6.5 电气特性“。

    但是、对于输入电压范围 为 9Vdcin-60Vdcin/30W 适配器、这不适合该器件。

    如果您还有任何疑问、请随时与我们联系。

    谢谢

    此致

    Anita