This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:引脚 8 的 BQ34Z100PWR-G1 接地路径

Guru**** 2598245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577848/bq34z100-g1-bq34z100pwr-g1-ground-path-for-pin-8

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

BQ34Z100 引脚 8 的引脚 8 和电容器(-端子)是否应该连接到电路板接地? (数据表第 54 和 55 页)

我们正在合作的设计人员将该接地直接放在电池负极上(请参阅随附的屏幕截图)。  

我将手册中的建议解释为电路板接地(二极管的焊盘 2)、而它们将其直接连接到焊盘 1(电池负极端子)。 请告知哪一项正确?

另外、引脚 4 需要 100nF 电容器、但一些参考设计使用了 3.3 μ F 电容器。  您能否告知应该使用哪个值? 100nF 应最靠近该引脚吗?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将解释手册中关于电路板接地(二极管的焊盘 2)的建议、而是将其直接连接到焊盘 1(电池负极端子)。 请告知哪一项正确?

    引脚 8 应连接到电路板上的低电流 GND。 它不需要直接连接到电池的负极端子。  

    此外、引脚 4 需要 100nF 电容器、但一些参考设计使用了 3.3 μ F 电容器。  您能否告知应该使用哪个值? 100nF 应最靠近引脚?

    建议使用 0.1uF。

    此致、

    Diego