This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880QEVM-057:UCC14240 存在问题

Guru**** 2598245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578660/ucc5880qevm-057-issue-with-the-ucc14240

器件型号:UCC5880QEVM-057


您好:

我的客户正在评估 UCC55880 板、但他遇到以下问题。

“我按照说明的规定在测试点 19 和 TP21 处为电路板提供+5V 电压、并在 TP16 和 TP18 处提供+24V 电压。
经过一小段时间(大约 10 秒)后、电路板在 24V 输入端汲取的 500mA 电流(设置电源的限值)大于此电流。
事实证明 IC UC5 正在变热。
您是否曾经使用这些 EVM 之一看到过此类行为?
断开 UC5 的电源后、电路板再次工作。“

对于导致此问题的原因以及他们可以检查的内容、您是否有任何建议?

image.png

谢谢、

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar。

    在进行此测试时、您能否要求客户提供电路板正面和背面的照片?  我需要知道电路板采用的配置。  输入电压/电流和输出电压/电流的波形也会有所帮助。

    此致、

    Carter