This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650360-Q1:IIC 正常通信时如何降低风险

Guru**** 2603135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577725/tps650360-q1-how-to-reduce-the-risk-if-the-iic-communicate-normally

器件型号:TPS650360-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS650366-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS650366-Q1 来为 F29 供电、这里有两个问题、请提供帮助。

  1. 它们需要通过上升沿/下降沿唤醒 PMIC、但我们的器件似乎仅支持 GPIO 高压来唤醒 TPS65036-Q1、您有没有方法可以实现它?
  2. 至于 IIC 接口、我们知道它们是 OD 模型、使用两个 F29 GPIO 来驱动它、他们会担心 F29 GPIO 是高输出状态、但 PMIC IIC 下拉、这意味着 MOSFET 开路、F29 GPIO 短路、如何处理?

 

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    这适用于 VMAX 吗? 这是用于哪个器件型号或 VMAX 项目?

    TPS65036605RAYRQ1(用于 VMAX Gen5 的配置)使用 SEQ 引脚启用所有稳压器。 这是一个仅检测“高电平“数字状态的数字引脚。 无法 配置上升沿或下降沿检测。

    2. I2C 通信始终使用外部上拉电阻、因此使用 I2C 的引脚被配置为开漏。 如果 MCU GPIO 引脚配置为开漏、则不存在 VDD 短路的风险。

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jude:

    这是为我的另一个客户。

    它们具有通过  上升沿或下降沿检测唤醒 PMIC 的要求、如果 TPS65036605RAYRQ1 不支持此功能、我们可能会丢失此插座。 您是否有任何其他方法、例如添加 逻辑器件。

     

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    您能解释一下客户是想要检测上升沿/下降沿 数字 信号还是模拟信号吗? 请尽可能地描述客户要求的行为。 我认为我们很可能支持他们的请求、我只是不确定他们需要基于您提供的信息采取什么行为。

    TPS65036x-Q1 可以根据 VSYS/PVIN_B1 引脚上的模拟信号进行开启或关闭。 TPS65036x-Q1 还可以根据 SEQ 引脚上的数字信号进行开启或关闭。

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jude:

    与客户确认后、此系统中有两个 PMIC 唤醒源请求、一个是上升沿信号、另一个是下降沿信号、两个都需要使用两个单独的 PIN 唤醒 PMIC、谢谢。

    此致、

    Jack Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    因此、只要检测到上升沿或下降沿信号、PMIC 就应该让所有稳压器都上电? 什么会关闭 PMIC? 这似乎不是一个明确定义的要求。

    此 PMIC 没有足够的可配置状态机来实现此时序控制。 需要使用外部硬件(例如另一个 IC) 来)来检测边缘并创建“OR"逻辑“逻辑来为 TPS65036x-Q1 SEQ 引脚供电;具有可编程 FSM 的 PMIC 也可能适用于这种情况、但我并不完全知道它们的限制。

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么会关闭 PMIC?

    尊敬的 Jude:

    他们会通过软件使 PMIC 进入睡眠状态。

    此致、

    Jack Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    我懂了。 请参阅上述回复、了解处理此申请的可能方式。 很可能需要外部硬件。

    此致、
    Jude Stehling