Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57
工具/软件:
大家好、下午好。 如何针对非常特定的应用连接 TPS7A57 作为电流源。 我的负载具有低电阻(0.5 欧姆至 1.5 欧姆之间)、我想对其施加 3 安培的直流电流。 如果我做数学计算、输出电压将介于 (V=R*I) 1.5 伏和 4.5 伏之间、所以我知道稳压器的输入电压将是这些值加上压降值 75mV 或 1.575V 至 4.575V。 我的想法是调节输入电压、以便更大限度地降低稳压器中的热耗散。 然后、我的问题是如何将该稳压器转换为恒流源。 我需要该电流仅存在约 150ms、然后关闭、我计划通过控制使能引脚来执行这一操作。 非常感谢。