This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:SHUTDOWN_WAKEUP 通信失败

Guru**** 2608935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567725/bq76952-shutdown_wakeup-communication-failure

器件型号:BQ76952


工具/软件:

客户使用 BQ7695202 REG 上拉 I2C。 MCU 使用外部电源。

每次 MCU 使用 TS 引脚唤醒 BQ76952 时、MCU 都无法与 BQ76952 进行数次通信。 (该时间可以持续 1~2s、远超过 250ms)

上图显示了 I2C 通信故障。 您能帮助在我们的 EVM 中预测此问题并 分析原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    您能分享一下每个波形是什么吗? 我假设粉色是 SCL、但蓝色代表 SDA、黄色代表 TS2 吗?  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、粉色是 SCL。 蓝色是 SDA。 黄色的是 VDD。  

    您能否在我们的 EVM 中重现此问题?

    客户使用 BQ7695202 REG 上拉 I2C。 MCU 使用外部电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我将在我们的 EVM 上进行测试、然后返回给您。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请给我更多时间。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我已将启动序列时序粘贴到上面。  

    (该时间可以持续 1~2s、远超过 250ms)

    我对这一发言有点困惑。 我想您指的是器件已经处于活动模式 (250ms) 的时序。 这将与器件再次启动(关断到运行状态)的时间不同。 我认为我们的数据表中并不表征这种时序。

    如果我误解了您的问题、请告诉我。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是关断→正常通信。 需要 2s。  

    这是非常奇怪的。

    “客户使用 BQ7695202 3.3V REG 上拉 I2C。 MCU 使用外部电源。

    ~MCU 使用 TS 引脚唤醒 BQ76952、MCU 都无法在 1 μ s 内与 BQ76952 通信。“

    可以帮助我们在 EVM 中重现这个问题吗? 这样我就可以说服客户、这不是 BQ76952 问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我可以在我们的 EVM 上对其进行测试、但请给我一些时间。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    在我们的测试板上对此进行了测试、并将结果粘贴在以下位置:

    黄色:TS2

    蓝色:REG2

    紫色:SCL

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin:  

    非常感谢您的大力支持。

    当没有 REG 电压时。 为什么 SCL 信号似乎仍然存在?

    客户在使用 REG LDO 上拉 I2C 时遇到该问题。

    如果您使用 EVM 进行测试、应断开 I2C 的外部 3.3V 电源轨。 (由于 USB 5V→3.3V LDO 输出直接连接到 SCL/SDA)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin:  

    非常感谢您的大力支持。

    客户在使用 BQ76952 REG LDO 上拉 I2C 时遇到此问题。

    如果您使用 EVM 进行测试、应断开 I2C 的外部 3.3V 电源轨。 (由于 USB 5V→3.3V LDO 输出直接连接到 SCL/SDA)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    在上面的测试中、我使用了插座板而不是我们的 EVM。 客户是希望我在我们的 EVM 上重做、还是上述结果可以解决问题?

    此致、

    Rohin Nair