请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM20125我们的工程师根据数据表为直流/直流转换器设计了电路、但他们计划修改数据表中指定的值中的输入和输出电容值。 我已经在红色框中标记了更改—请查看并告诉我这些值是否可以接受。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的工程师根据数据表为直流/直流转换器设计了电路、但他们计划修改数据表中指定的值中的输入和输出电容值。 我已经在红色框中标记了更改—请查看并告诉我这些值是否可以接受。
您好 Jason、
感谢您在 E2E 上联系我们。
对于原理图中的 LM202125 电路、我只在 SW 节点处看到红色标记的电容器。 这真的是预期的变化吗? 我不希望 SW 节点有电容器。 可能它打算与输出电容器并联。 请仔细检查。
如果需要缓冲器电路、则需要某种串联阻尼电阻器。 以下应用手册提供了更多详细信息:“控制同步降压转换器的开关节点振铃“。
请告诉我您的反馈。
此致、
Andreas。