This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:在非隔离应用中使用 TPSI3052 栅极驱动器。

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581154/tpsi3052-q1-using-tpsi3052-gate-driver-in-non-isolated-application

器件型号:TPSI3052-Q1


大家好、我想在非隔离式应用中使用 TPSI3052QDWZRQ1、因此系统 VSSP 和 VSSS 是相同的。 我之所以要使用它、是因为我需要使用 5V 电源提供 15V 栅极驱动。 这是可以接受的吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashlesh

    感谢您参加 E2E 论坛并联系我们的团队! 将 VSSP 和 VSSS 连接在一起时不会出现问题。 您是否愿意分享有关您的应用程序的更多信息、以便我们能够更好地为您提供帮助?