大家好、E2E 专家:
你好。
即使 ASCC 和 ASCD 阈值和延迟设置为最小值(两个阈值寄存器都设置为 0x00)、电路输出短路也不会触发 ASCC 或 ASCD 故障。 相反、OCD 故障由–1000mA 阈值和 0 延迟时间触发。 但是、即使延迟时间为 0、也需要 300ms 才能触发故障情况并关闭电池。 我需要保护机制在 100ms 内跳闸。
此致、
公务员制度委员会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、E2E 专家:
你好。
即使 ASCC 和 ASCD 阈值和延迟设置为最小值(两个阈值寄存器都设置为 0x00)、电路输出短路也不会触发 ASCC 或 ASCD 故障。 相反、OCD 故障由–1000mA 阈值和 0 延迟时间触发。 但是、即使延迟时间为 0、也需要 300ms 才能触发故障情况并关闭电池。 我需要保护机制在 100ms 内跳闸。
此致、
公务员制度委员会
您好、
短路保护是基于硬件的保护。
您需要使用检测电阻的大小来计算电流值、因为这是基于硬件的保护。 您可以查看 TRM 的 A.3 放电短路 (ASCD1 和 ASCD2) 部分、了解位定义。
例如、如果您将 ASCD 阈值 1 保留为默认值 0x77、0-2 位是以 mV 为单位的阈值、4-7 位是延迟时间。 默认设置会启用 0x07 的阈值、如果 RSNS = 0、则为 100mV、如果 RSNS = 1、则为 200mV。 延迟时间为 427us(SCDDx2 = 0 时)和 854us(SCDDx2 = 1 时)。
使用 1m Ω 检测电阻时、100mV 压降等于 I = V/R = 100A。


此致、
Diego