This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:更新化学成分文件

Guru**** 2598445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581007/bq40z50-r2-update-the-chemistry-file

器件型号:BQ40Z50-R2


尊敬的 TI:

我当前正在使用  Bq Studio  编程并需要选择电池类型。 查看相应的文档  '化学成分'  选项卡以查找  SDI 21700 50GB  电池、它未列出。 因此、我想更新化学成分文件。

我尝试从 TI 官方网站下载必要的更新并自行执行更新、但未成功。

如果您能协助我完成以下工作、我将不胜感激:

  1. 请将文件发送给我  需要将我的化学版本(当前版本 661)更新到最新版本、和  提供详细的安装说明。

  2. 如果上述方法不可行、我想提出申请  远程辅助(遥控)  执行安装。

感谢你的帮助。

此致、

Yhan Yhan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内的其他成员、并将  在可能的情况下在团队内跟进。

    谢谢您、
    Alan