This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006:为什么 LMR36006 仿真工具可以't run Iout 0.01A?

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580286/lmr36006-why-lmr36006-simulation-tool-can-t-run-iout-0-01a

器件型号:LMR36006


尊敬的先生:  

 

LMR36006 仿真工具为什么无法运行 Iout 0.01A?

出问题了吗?

是否存在最小输出电流?

 

或者、您是否有其他建议的解决方案?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享有关您正在进行仿真的仿真器的更多信息?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你可以尝试一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能共享 WEBENCH 仿真文件吗? 我会尝试跑步、让您知道。

    谢谢