This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:PMP10767 上的 UCC28911(10W 输出参考设计)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10767, UCC28911, UCG28826, UCG28824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573615/ucc28911-ucc28911-on-pmp10767-for-10w-output-reference-design

器件型号:UCC28911
主题中讨论的其他器件:PMP10767UCG28826UCG28824

工具/软件:

尊敬的先生:

可以帮助提供 PMP10767 的参考设计、但将输出修改至高达 10W 吗?

5V 或 12V 输出电压均正常;输出功率最为重要。

顺便说一下、如果 PMP10767 电路板可用于客户测试、我们将不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    在 700mA 处具有峰值漏极电流限制、如果用作降压转换器、UCC28911 可能不适合提供 10W 功率。 5V 或 12V 输出时的 10W 要求输出电流分别为 2A 和 833mA。 这将需要峰值电感器电流、因此峰值漏极电流远高于输出电流。 因此、此器件很难作为降压转换器提供 10W 功率。  但是、如果用作 PSR 反激式 转换器、此器件可以提供 10W 的功率、而 当 用作降压转换器时、此器件可以提供更高的输出电压。

    谢谢、

    Somnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    那么、如果我需要 15W 输出、我需要将输出设置为 22V@0.7A 并使用反激式拓扑 、对吗?

    客户现在的设计需要 15W 的功率。

    UCC28911 能否满足此类设计要求?

    如果没有、那么什么是适用于 15W 输出和集成 MOS 的解决方案?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    如数据表中所述、UCC28911 可支持高达 10W 的功率、

    您是否可以提供完整的客户规格、如 Vin 范围、Vout、Pout、效率目标、应用、 目标价格等、以便我们可以建议合适的零件?

    请告知我、是否可以使用基于 FET 的外部控制器来实现此目的。

    谢谢、

    Somnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    以下是客户的主要要求。 应用是智能电表。

    1. 12~15W 输出功率(至少 15V/0.8A)

    ~输入电压为 110m Ω 230VAC

    3.需要集成的 MOS 解决方案,无需外部 MOS。

    4.降压或反激式拓扑是可以的。 最好能同时支持这两者。 (与 UCC28911 类似)

    5、竞争对手是 VIPer26、可悲的价格约为 0.3 美元

    请帮助提供您的建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    请告诉我 UCG28826 是否能够满足客户要求。 这是一款具有集成 GaN 的 SSR 反激式控制器。 此器件可以处理更高的功率、不需要辅助绕组。 这里是数据表: UCG2882x 具有集成式 GaN 的自偏置高频 QR 反激式转换器数据表(修订版 B)

    谢谢、

    Somnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    客户检查了规格。 可以、但输出功率对他们来说过高。

    我认为 UCG28824 仅具有 24W 功率、因此更适合客户设计。

    我是否可以知道 UCG28824 何时会 RTM?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    UCG28824 将在几个月内 RTM。 我们现在提供样片。

    谢谢、

    Somnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    太棒了!

    EVM 状态如何? 如果我们能提供 EVM 用于客户测试、那会更好。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    EVM 将在几个月后推出。 如需就此进行进一步沟通、请发送电子邮件。

    谢谢、

    Somnath