This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501:在运行期间切换 MODE/SYNC 引脚

Guru**** 2663155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580101/tps628501-toggling-mode-sync-pin-during-operation

器件型号:TPS628501


客户希望在运行期间更改 MODE/SYNC 引脚的状态。

通常、MODE/SYNC 会被拉至接地以实现省电运行、而不是之后由时钟驱动以实现外部同步。   

请确认在这种情况下、器件将从内部时钟切换到外部时钟。

此外、如果 MODE/SYNC 最初保持高电平以支持 FPWM 运行、则应用一个外部时钟、转换器是否会转换到外部时钟?

更改 MODE/SYNC 引脚上的状态有任何其他问题?

谢谢!  -史蒂夫

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    这两种情况都可以转换到外部时钟(请参阅数据表中的图 9-58 和 9-59)

    设置外部频率时、必须遵守最短导通时间和最短关断时间的规格(请参阅数据表中的第 8.3.2 节)。 为了与 MODE/SYNC 引脚上的外部同步一起使用、必须通过 RCF 将内部开关频率设置为与外部应用时钟相似的值。 该操作可确保当外部时钟发生故障时、开关频率保持在相同的范围内并且补偿设置仍然有效。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。