This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631010:为负载提供低电流时的静态电流消耗

Guru**** 2600335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580732/tps631010-quiescent-current-consumption-when-providing-low-current-to-load

部件号:TPS631010


假设为 TPS631010YBGR 提供标称电压 3V、并且输出设置为 3.3V、并配置为 PFM 运行。 FB 分压器假设为 511K/91K。

在为负载提供 0.1mA 并为负载提供 1mA 时、从 3V 电源汲取的总电流是多少?

数据表指出、在没有开关的情况下最大静态电流为 6.1uA。 但在这种情况下、它将进行开关、那么流入 Vin 的电流将是多少? 这将使我们能够确定电池待机时间。

谢谢。