This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843321:线路调节规格

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580824/tpsm843321-line-regulation-specifications

器件型号:TPSM843321


尊敬的 Sis 和 Madams:

 

我们考虑使用 TPSM843321。

输入电压范围:+5V 至+12V

输出电压:+4.5V

我们考虑在+5V 和+12V 输入电压之间动态切换。  

该模块的最大占空比为 98%、因此我知道从+5V 的输入电压生成+4.5V 的输出电压没问题、但数据表中未指定线性调整率。  

您能否向我们提供有关线路监管的信息?  

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi-San:

    我们正在审查此问题、并将很快做出响应。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    可以正常工作;我们已经在这种条件下测试了我们的新器件。

    可以在自己的电路板中进行测试。

    此致、

    Manish