This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:BQ41Z50 技术问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578756/bq41z50-bq41z50-technical-issue

部件号:BQ41Z50
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

当客户使用 BQ41Z50 时、他们遇到以下问题、请帮助调试:

1. Gg 文件无法编程,设置参数并导出 GG 文件后,尝试编程到其他 CHIOP,它显示程序失败。

2. Bq.Bq FS 文件不能完全编程、只能逐个更改寄存器。 无法用于大规模生产。

3、导出的 BQ. FS 文件大小 仅为 1KB,似乎不正确。 bq.kb FS。如果时间仍然相同、请尝试批次、但芯片默认程序文件具有 498kb。

4、化学 ID 程序失败。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将 在可能的情况下与工程师进行审查和跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    1.您能否分享对.gg 文件进行编程时出现的 bqStudio 屏幕?

    2.当 bq.fs 被编程到 ROM 中时、您能否确认器件是否在 ROM 中?

    3、读取.bq.fs 时、请共享编程选项卡的屏幕。

    4.能否分享 FW_BUILD 命令的读数以及所使用的 bqStudio 版本。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 打开“gg"文件“文件时出现的 bqStudio 屏幕如下所示:

    2.我可以询问如何确认芯片是否处于 ROM 模式?
    3. 尝试使用官方 bq.fs 进行操作时,显示导出成功,但导出文件的大小为“3.7GB",“,仍然无法使用。 请检查屏幕显示。

    4.FW_BUILD 版本:  

    BMS 监控器版本:V1.3.127

    请尽快为上述问题提供技术支持。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendy、

    我认为这些问题大多与电量计在 bqStudio 中用于存储器映射的 bqz 文件不匹配有关。 如果可能、请转到 bqStudio 在文件资源管理器中的位置、然后转到“config"文件夹“文件夹、其中应该有一堆.bqz 格式的文件。  

    到达此处后、请将 bq41z50 文件替换为以下文件。 这是直接构建 21 文件、因此应与器件的固件匹配。

    e2e.ti.com/.../4150_5F00_0_5F00_01_2D00_bq41z50.bqz

    完成编程后、请重试编程结构。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wendy、

    有两种方法可以解决.fs 程序问题:

    1.手动进入 ROM 模式,然后对 FS 文件进行编程。

    2.更改从 TI.com 下载的 FS FW 文件:

    如下所示更改第三行命令以进入 ROM 模式: SWB:16 44 00 0f

    Anthony 请检查上述方法是否有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    化学 ID 程序失败、错误代码 1709、显示由固件问题计算的化学 ID 签名不匹配已修复、

    客户清除 PC 寄存器表并重新安装 BQstudio 后、

    清除此路径:register editor>HKEY_CURRENT_USER>SOFTWARE>Bqstudio Texas Instruments