This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR71915:需要一个 Vin:9~60V、输出电压:38v/Vout、200mA 适用于宽应用

Guru**** 2603205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR71915, TPS61175-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580639/lmr71915-need-a-vin-9-60v-vout-38v-200ma-for-wide-applicaiton

器件型号:LMR71915
主题中讨论的其他器件: TPS61175-Q1

您好先生

我们需要一个解决方案,

规格如下:Vin:9~60V、Vout:38V/Vout 200mA

第一级使用电压低至 5V 的 LMR71915

第二级使用 TPS61175-Q1、从 5V 升压到 38V/200mA

联合收割机是否正常?

或者您有任何建议吗?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    降压级和升压级看起来不错。

    或者、如果您需要单级解决方案、可以在 TI.com 中查找“降压/升压“器件

    此致

    Arpita