This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV773:TLV773 的 SPICE 模型

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575303/tlv773-spice-model-for-tlv773

器件型号:TLV773


工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在寻找未加密版本的 SPICE 模型、以便通过我们的 EFUSE 模型仿真 TLV773 电源的延迟行为。

如果您可以提供 TLV773 的未加密 SPICE 模型、请执行此操作。

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我们有一个初步模型可在这里: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/tlv773_5F00_trans.zip

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您为我提供了初步模型。 我想确认一下、我可以使用它来对我在寻找 1.8V 输出的地方进行仿真。 是这样吗?

    默认情况下、该引脚设置为 3.3V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    该模型的输出电压似乎是通过在仿真中更改 VOUT 参数来配置的。 应可以输出 1.8V 电压。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我无法对器件上的不同电压输入(例如 1.8V 和 EN 引脚的单独电源)进行仿真。 请您提供帮助。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    对延迟答复表示歉意 — 我上周不在办公室。 我将查看该模型、看看明天是否可以提供配置为 1.8V 的版本。  

    此致、

    Alex Davis