This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:温度数据读取

Guru**** 2797205 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576547/bq41z50-temperature-data-read

部件号:BQ41Z50


工具/软件:

你(们)好

请回答以下有关 BQ41Z50 的问题。

1、无论内部温度传感器还是外部温度计,我能理解温度数据更新了 250 毫秒吗?  

2、如何读取 BQ41Z50 测得的温度数据?   

3、温度数据读数的频率如何? 我想知道可以在多短的时间内读取温度数据。 我想在更短的时间内读取数据。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    已分配此问题、但该团队目前正在参加“德州仪器 (TI) BMS 研讨会“、要到下周初才能跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。 我期待着下周初收到您的答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi、

    每 250 毫秒进行一次温度测量,但我认为 Temperature () 寄存器每秒仅更新一次。 可以使用命令 0x08 来读取该电压。 我们建议每秒仅读取一次该数据、因为这是更新速率。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony、

    感谢您的答复。 我知道数据更新每 250ms 完成一次、但通过 0x08 命令每秒读取一次数据、

    对于 IC 内部传感器和外部热敏电阻是否也是如此?

    谢谢您、

    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi、

    是的、您是正确的、这与内部和外部热敏电阻所遵循的过程相同。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony、

    请允许我再问一个问题。 是否可以用任何文档记录测得的温度数据由命令每秒读取一次?

    谢谢您、

    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    BQ41Z50 技术参考手册的第 5.2 节指出、温度测量数据每 250 毫秒更新一次。

    是否在任何文档中写入了通过 0x08 命令每秒读取一次数据?

    非常感谢您的帮助。

    T.Imai