This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880-Q1:LM3880-Q1:所需的逻辑电平

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578855/lm3880-q1-lm3880-q1-required-logic-levels

器件型号:LM3880-Q1


对于 LM3880-Q1、请与引脚 VOH 共用使能引脚和标志 OUT 引脚的逻辑电平 VIH 和 VIL。 对于标志输出引脚、VOL 在数据表中提供为 0.4V。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此设备的专家不在办公室。 我将搜索此信息、但 可能无法回答、直到他们返回星期一 (10/27)。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它列在数据表中:

     对于 EN、最小 EN 阈值为 1.0V。 因此、低于 1.0V 的所有电压都不被视为 HI

    该标志是开漏输出、VOL 的最大值为 0.4V。 对于 VOH、它由外部上拉源供电

    此致

    颐和