主题中讨论的其他器件:TPS7H4012-SP、 TPS7H4013-SP、
您好:
我们希望将 TPS7H4013-SP 用作具有极低电流 0.2A 至 0.8A 的降压/升压转换器。 在网站的数据表中、只有 TPS7H4012-SP 提供了效率图和温度图。 您是否还能为 TPS7H4013-SP 提供这些图?
BR、
Mohamed
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我们希望将 TPS7H4013-SP 用作具有极低电流 0.2A 至 0.8A 的降压/升压转换器。 在网站的数据表中、只有 TPS7H4012-SP 提供了效率图和温度图。 您是否还能为 TPS7H4013-SP 提供这些图?
BR、
Mohamed
尊敬的 Mohamed:
TPS7H4013 可以用作降压转换器、或反相降压/升压转换器、但不能用作常规降压/升压转换器(同相)。
数据表中的图 7-23、7-24 和 7-25 确实显示了 TPS7H4013 的效率。 显示 TPS7H4012 数据的其他效率图也应对 x 轴上 TPS7H4013 高达 3A 有效、因为这是 TPS7H4013 的最大直流电流。
谢谢、
Andy
尊敬的 Andy:
谢谢您的信息、
1) 所有图都适用于 TPS7H4012 44 引脚 HTSSOP (DPM) 封装、20 引脚 CFP HLC 是否具有相同的响应?
2) 给你一些我们想做的事情,你可以建议的可行性:
我们应该生成 3 个电压(两个正电压和一个负电压)、稳态和瞬态下的标称电压和可接受的电压限制为:
VP1 [6.69、6.9、7.11]、OVP EOL 最坏情况限制为 7.82
I_VP1 [0.45、2.4]
VN2 [–6.69、–6.9、–7.11]、OVP EOL 最坏情况限制为–7.82
I_VN2 [0.15、0.8]
VP3 [5.67、5.9、6.03]、OVP EOL 最坏情况限制为 6.63
I_VP3 [0.7、4.4]
Fsw = 249KHz
最理想的情况是从我们的 28V 初级侧仅生成一个正极次级电压 (高达我们以估计的+-(1-3)%进行选择)、然后将其馈送到 TPS7H4012 或 TPS7H4013、并使电压和电流高于 TPS7H4012。
这里的问题是,如果基于 9.3.3.2(最大输出电压)这个解决方案是可行的,同时不超过建议的工作点 14V(对于反相降压/升压)
根据数据表中的值、我使用了 306ns 作为最短关断时间、其中具有 2A Isw 和不同的 Vin 值 (+–3%)、这是正确的方法吗?
Voutmax = VIN*(1-toffmin*Fsw)
您是否认为在反相降压/升压的标称和瞬态条件下、一个 SEC 电压可以起到作用或需要 2 个 SEC 电压才能保持在 14V 以内?
谢谢!
Mohamed
尊敬的 Mohamed:
HTSSOP 和 CFP 封装之间的效率不具有相同的响应。 当 TPS7H4012 和 TPS7H4013 的 CFP 版本可用时、它们将添加到数据表中。 同时 、 如果您想了解封装对效率的影响、TPS7H4011-SP 数据表包含效率图、其中显示了 HTSSOP 和 CFP 封装。
如果所有三个转换器使用相同的 VIN、那么在允许足够的 VIN 以使 VP1 转换器工作的同时、无法在不违反最大电压应力 (14V) 的情况下使 IBB 运行。
需要考虑的一个选项是可以在正在生成“VP3"的“的 5.9V 电源轨上操作 IBB。 在两个电源轨的正常范围内、IBB 上的最大电压应力将~13.14V、这在 TPS7H4012 或 4013 的范围内。 如果两个电源轨都超过其标称最大值、则 IBB 上的电压可能高于 14V、除非拧紧“最坏情况 OVP“限制。
谢谢、
Andy
尊敬的 Mohamed:
TPS7H4013 IBB 将适用于该电源轨、但电流非常低。 由于您已经有–6.9V 电源轨、 TPS7H1210-SEP 等 器件适合您。 是一款 抗辐射、–3V 至–16.5V 输入、1A、负 LDO。
谢谢、
Andy
尊敬的 Andy:
遗憾的是、此解决方案不起作用、因为该低电流位于与之前未使用的通道不同的通道上、在该通道上只需要 2 个电压+/–6.1V。 +6.1V、最大电流为 2.6A;–6.1V、最大电流 130mA。
在这种情况下、我认为必须具有带有 SR 的反激式器件产生的+ve 和-ve 电压、其中负电压将馈送到-ve LDO、并且由于电流真的很低、这不应该受到调节不良的影响。
谢谢!
Mohamed