This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:使用支持再生的 BLDC 器件进行器件内充电

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ40Z50, BQ25710, TPS25730, BQ40Z50-R2, PMP41013, TPS25751, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579202/bq25710-in-device-charging-with-regen-capable-bldc-device

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50TPS25730、BQ25730、 BQ40Z50-R2PMP41013TPS25751BQ25720

尊敬的 Texas Instruments 团队:

我正在研究一种充电概念、其中我们将 USB PD 充电技术集成到了器件中、因此用户只需将可拆卸电池留在器件中、即可连接 USB-C 充电器。 我想征求您的协助/反馈。 我们需要牢记一些具体的要求。
  • 设备的电池可由用户拆卸。
  • 该器件具有一个 BLDC 电机。
  • 设备电池应可通过设备上具有 USB PD 的 USB-C 端口进行充电。
  • 该器件不会由 USB 充电端口“完全供电“、它主要用于为已安装的电池充电、或者在为主处理器供电时通过 USB 促进一些系统更新或调试、但如果没有安装电池、电机就不能启动。
  • 该器件在使用过程中能够产生“再生“电流、从而使电流流回电池。
    • 在任何情况下、当存在再生电流时、充电器都不能断开蓄电池、因为这样做会导致高系统电压峰值、从而可能损坏电路中的其他部件。 只有 BMS 负责出于保护目的切断电源。 (BATTDRV 功能可能会发生冲突)
  • 我们的 POR 电池将使用 BQ40Z50 BMS IC、并为我们的器件提供 SMBus。
  • 除了与 BMS 的现有 SMBus 连接外、我们可能没有用于与充电器通信的额外 I/O。
  • 充电器必须配置为在低于 100% SoC 时终止充电(例如 90%的充电限制,用于锂电池续航时间等)
我之前研究过 BQ25710 充电控制器和 TPS25730 USB 控制器、但对您的输入很感兴趣。 如果一种架构的充电电路可以与电池上的系统负载并联、并且使用一个二极管来防止再生电流流回充电电路、那么满足上述要求可能是有意义的。 此外、我们的主机处理器是否可以在与 BMS 通信的同时通过 SMBus 通信/配置充电控制器、或者 BMS 是否直接与充电控制器通信?

我期待您的建议!

此致、
Vincent Politzer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent、

    BQ25710 可正常工作。 我们在线提供了一些参考设计。 BQ25730 性能更出色。  

    PMP41013  — 适用于 1 至 5 节电池的集成 USB Type-CRegistered和 USB PD 双向充电参考设计

    如果您有主机处理器、则更容易让主机控制器与充电控制器进行通信。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    谢谢! 可以看到这些其他器件使用 I2C 而不是 SMBus。 由于我们目前在电池中指定的 BQ40Z50-R2 使用 SMBus、因此对主机到充电器通信使用 I2C 和对主机到电池使用 SMBus 是否有意义、或者您是否推荐使用不同的测量仪表芯片以便我们可以共享 I2C 总线?

    感谢您发送 PMP41013 链接、这对我们的开发真的很有帮助。

    我看到 TPS25751 具有湿度检测功能、这在我们的应用中实际上很有用。 我对通信架构的理解是否正确、即应该让主机控制器与 TPS25751 USB 控制器通信、然后 USB 控制器与充电控制器通信? 此外、由于我们有一个主机、EEPROM 是可选的、因为主机可以在引导时加载配置?

    此致、
    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent、

    电池电量监测计设备超出了我的关注范围。 或者、您可以使用 BQ25720 SMBus 电池充电器。 通常使用 MCU 与 PD、电池充电器和其他器件通信。  

    此致、

    Tiger