This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:对于 4S1P 电池、是否应该使用 BQ40Z50 或 BQ40Z80?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578667/bq40z80-should-i-use-bq40z50-or-bq40z80-for-a-4s1p-battery

产品型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

我正在设计 4S1P 电池的 BMS。 BQ40Z50 和 BQ40Z80 之间的主要区别似乎是 BQ40Z80 具有 ECC 功能并具有 GPIO、而 BQ40Z50 仅具有 SHA-1 和硬设置 IO。 对于 4S 用例、在这两种芯片之间进行选择时、还有其他考虑因素吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将 在可能的情况下与工程师进行审查和跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    主要区别在于您指出的身份验证级别较高。 我认为 BQ40z80 在电芯平衡方面有差异、但我认为 bq40z50-R5 是相当的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您的澄清。 我会根据自己的选择考虑这一点。