This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50 电压和电荷不对应

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579439/bq4050-bq4050voltage-and-electric-charge-do-not-correspond

产品编号:BQ40Z50


你(们)好
我们进行了一个实验、为设备充电 3 秒、然后再断开充电器 3 秒、并重复此过程。 我们测试了 10 台机器、发现其中 7 台机器显示电池处于 1%且电压高于 4.1V 的情况。
从我们的 PC 日志中、我们发现电池状态寄存器中的{DSG}值没有迅速变化。 我们想知道该寄存器的更新是否有任何延迟。 data.zip 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内的其他成员、并将  在可能的情况下在团队内跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好世茂、

    这个电量计之前是否经历了完整的学习周期? I LEARN 周期表示电池在不关断的情况下完全放电和充电。 我还看到.gg 文件中的 CHG 弛豫时间为 60 秒。 也许将它更改为 1 秒、看看会发生什么?

    -米格尔