This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:SafetyStatus[ASCD]未设置为"1"

Guru**** 2603205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579393/bq40z80-safetystatus-ascd-is-not-set-to-1

产品型号:BQ40Z80


在测试基于硬件的放电短路保护电路时、
OperationStatus[DSG]被报告为“0"(“(DSG FET 被触发-->我认为设置没有问题)
但 OperationStatus[XDSG]和 SafetyStatus[ASCD]为“0"</s>“
我很好奇为什么会发生这种情况。  
附件为设置和日志文件。

setup.gg.csv 

Ascd log.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内的其他成员、并将  在可能的情况下在团队内跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kim、

    我无法从日志文件中分辨发生了什么。 您能否进一步详细说明一下您的问题是什么? 您似乎想说 XDSG 和 ASCD 已设置为“1"</s>“

    -米格尔