This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8318:ADC 误差求和

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580340/ads8318-adc-error-summation

器件型号:ADS8318


大家好、我已经计算了 ENOB 并由此计算了 LSB。  

对于进一步的直流误差计算、我使用了上述计算出的 LSB、而不是从 ADC 位数中获得的 LSB。

您能告诉我这种方法是否正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiswarya:

    听起来您好像在尝试进行某种类型的误差计算、对吧?

    ENOB 主要表示交流噪声性能、源自 SNR 或 SINAD。

    在这种情况下、不应使用从 ENOB 得到的 LSB。 由于这是一款 16 位器件、因此有 65,536 个 ADC 代码 (LSB)。 直流误差规格以 2^16 ADC 代码为基准。  

    下面的博客可能对 您的错误分析有帮助。

     ADC 精度第 2 部分:说明了总体未调整误差 

    此致、
    Joel