This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP 时钟同步 EP

Guru**** 2796435 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1842A, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577134/uc1842a-ep-uc1842a-ep-clock-sync

部件号:UC1842A-UC1842-UC1842A-CL EP
主题中讨论的其他器件:UCC28C43-UCC2800-UCC2800-UC1842A EPUCC28070A、EP EP

您好、

我计划构建一个直流/直流两相交错式升压转换器、并计划 EP 每相使用 UC1842A、UCC2800-PWM 或 UCC28C43-PWM EP 控制器。 因此、我需要两个控制器、每个控制器以 87%的占空比和 180 度的相移运行。 我想通过具有 180 度相移的外部时钟脉冲来驱动两个控制器。 我是否可以使用上述任何带有外部时钟的 PWM 控制器、因为它们都具有 RT/CT 引脚、似乎只是内部振荡器? 您能帮我解决这个问题吗?