This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2800:NiPdAu 端接上金层的厚度

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577767/ucc2800-thickness-of-gold-layer-on-nipdau-termination

器件型号:UCC2800
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245-TPS3808-TPS3808-EVM EP EP

您好、您能否分享以下 PN 上 NiPdAu 端接金层的厚度?

  • UCC2800 (V62/03624-07XE)
  • SN74LVC8T245-ZE EP (V62/09615-01ZE)
  • TPS3808-XE EP (V62/08607-01XE)
  • TPS731XX-XE EP (V62/06652-03XE)

谢谢、
Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    对于 UCC2800、金层的厚度为[30A 至 150A]

    有关更多信息、请参阅本 文档

    对于其他 3 个器件、请单独提交 TT、因为他们由 TI 内部的不同团队处理。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Adhvaidh!  我将为其他 PN 提交单独的 TT。

    Andrew