This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:用作电源时 VBUS 不稳定

Guru**** 2601605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580170/tps25751-vbus-unstable-when-acting-as-source

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25798

大家好、我们将 TPS25751 与 BQ25798 IC 充电套件搭配使用。 接收端应用正常工作。 我们遇到了供电能力问题、即 Vbus 不稳定、并在 PD 设备(移动设备)与端口连接时持续降至 0V。

但连接非 PD 设备(pendrive、SSD 等)时、Vbus 是稳定的。   

我们将采用 1S 电池配置来实现 BQ。

以下是我们的观察结果:

  1. 我们通过 GUI 工具将 TPS25751 配置为仅供电方时(下图)。 Vbus 稳定为 4.7V、但我们得到的电流约为~1.18A、而不是 3A。

    image.png

2.当我们将 TPS 配置为受电方和供电方时(下图)。 当 TPS 用作供电方且 PD 设备(移动电话)作为受电方时、Vbus 不稳定并持续下降至 0V。  

image.png

 

 

 

 

 

 

 

您能说出导致此问题的原因吗? 是我们错过了一些误配置或一些限制吗?  

此致、

Pratham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratham、

    感谢您联系我们。

    我知道您在 通过 TPS25751 供电时遇到问题。

    1. 您是否有 TI PD 分析仪? 如果是、您能否为我提供 PD 日志、以便我能够查看正在发生的源协商流程。
    2. 此外、 在供电时、请告知我 PD 控制器上的引脚 VIN3V3 和 PP5V 处的值?  
    3. 最后、您能否将您正在测试的仅供电方和 DRP 配置的各个 JSON 文件发送给我?

    谢谢您、

    Katilynn