This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:如何使用 SENSE+引脚提升输出电压来补偿 IR 压降

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570737/lmz31710-how-to-use-sense-pin-to-boost-output-voltage-to-compensate-ir-drop

器件型号:LMZ31710


工具/软件:

你(们)好

如何使用 SENSE+引脚提升输出电压以补偿 IR 压降。
我可以引导的最大值是多少。
我是否可以将 SENSE+布线连接到电源线上的去耦电容器过孔?

此致、
Raju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以有人回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raju:

    最好的方法是在负载处连接 VSENSE+。 如果无法将其直接连接到此处、下一个最近的位置将是最后一个电容器、即最靠近负载的电容器。

    我们在 EVM 中的操作方式如下: