This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】UCC5881-Q1:将 UCC5880-Q1 升级为 UCC5881-Q1 — 主要注意事项?

Guru**** 2599185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5880-Q1, UCC5881-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580683/faq-ucc5881-q1-upgrading-ucc5880-q1-to-ucc5881-q1---key-considerations

器件型号:UCC5881-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC5880-Q1

如果您计划将设计从 UCC5880-Q1 升级到 UCC5881-Q1、需要考虑几个关键因素。 易于升级、因为两款器件都具有引脚对引脚兼容性、采用完全相同的封装、引脚排列和功能。

如果您希望利用新器件提供的改进功能、可以通过一些硬件和软件修改进行升级。 具体来说:

  • 基于 UCC5880-Q1 的现有设计可无缝集成到 UCC5881-Q1 中、无需任何修改。 但是、您希望利用 DESAT 设置等新功能、需要进行一些调整:
    • 修改 DESAT 电路。
    • 相应地实施微小的软件更改以配置适当的 SPI 寄存器。
  • 关于寄存器读回数据:
    • ID 寄存器中的值将因器件修订而变化。 建议采用软件来更新此读数。
    • 默认情况下从 CFG6 的回读反映了保留位替换为新功能所导致的差异、表明需要在设计参数内进行调整以确保准确性。