This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:需要获得有关如何通过 SPI 停止和启动电芯测量的支持

Guru**** 2601605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580196/bq76952-need-support-on-how-to-stop-and-start-cell-measurement-over-spi

器件型号:BQ76952


尊敬的所有人:

我在 SPI 模式下使用 BQ76952。 在固件中的某个时间、我想停止电芯测量、一段时间后想再次启动测量。 通过 SPI 执行这两个任务的命令是什么? 在这方面迫切需要支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    我们的产品页面上有 SPI 示例代码、我已 在这里链接该代码。 其中、它将展示一个有关如何读取电芯电压的示例、您只需在两者之间添加延迟即可。 我也在下面粘贴了一个片段。

    另外、还有一份可能会有所帮助的软件指南。 我在 这里给出了链接

    此致、

    Rohin Nair