This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:电量监测计 Golden Image 文件的应用

Guru**** 2599745 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579773/bq27220-application-of-fuel-gauge-golden-image-file

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:EV2400

抱歉、在生成.gm.fs Golden Image 文件并将其加载到新的电量监测计后、其 FCC 是否不会立即生效? 也就是说、在电量监测计完成有效的充电放电周期之前、电池 RSOC 读数将不准确。 只有在其 FCC 更新后、才能更准确地监控电池 RSOC。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我是否有办法在新电量监测计的首次初始化期间直接更新 FCC 而无需进行放电过程? 由于我当前使用的电池组的容量相对较大、因此通过放电更新 FCC 需要很长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内的其他成员、并将  在可能的情况下在团队内跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型的 FCC 是 Golden Image 的一部分。 这意味着电量监测计在对 Golden Image 进行编程后将是半精确的、直到能够测量实际的 FCC。

    您始终可以通过写入电量监测计存储 FCC 的物理地址来直接对任何 FCC 值进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我已经编写了正确的 FCC、其值与 Design Capacity 一致。 但是、当我使用 EV2400 检查寄存器状态时、我发现 FCC 仍然为 3000、并且我写入的值没有生效。 是否有办法使书面 FCC 立即生效而不进行放电过程?

    另一个问题:我使用的是 18650 锂电池。 设计电压设置为 3700mV、EVD_CMP 和 FIXED_EDV0 都被设置、Fixed_EDV0 配置为 2780mV。 即使在两个放电学习周期之后、为什么电量监测计仍会导致 SOC 提前降至 0(约为 3590mV)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的顺序为:

    * ENTER_CFG_UPDATE
    *将配置写入测量仪表
    * EXIT_CFG_UPDATE_REINIT

    以下是我执行此操作时发生的情况:

    上电后:

    序列 (0x90、将 FCC 更改为 3144、0x91):

    刷新寄存器:

    满电荷容量和剩余容量都报告为 3144mA h