This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:IOTG 控制哪个电流?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579661/bq25620-which-current-does-iotg-control

器件型号:BQ25620


大家好!

在 REG0x0A_IOTG 中、可以设置“OTG 模式电流调节限制“。

该设置确切控制哪个电流?
IBus?
其他?

我可以在数据表中找到的唯一信息是:
8.3.6.1 升压 OTG 模式
...输出电压和最大电流分别在 VOTG 和 IOTG 寄存器中设置。

谢谢、
Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:

    在 OTG 模式下、VOTG 指 VBUS、IOTG 指 VBUS 负载电流。 REG0x0A_IOTG_regulation 用于在 OTG 模式下设置 VBUS 负载电流限制。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着 PMID 引脚上消耗的电流不会计入 IOTG?
    那么、我们可以说、即使 IOTG 设置为 100mA、也要将 300mA 从 PMID 拉出来。
    编辑:在 OTG 模式下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    密切相关的后续问题:

    OTG_FAULT_STAT/FLAG/MASK 被描述为“在升压 OTG 期间在 PMID 或 VBUS 上检测到反向电流、欠压或过压故障“  

    什么是“反向电流“条件?
    它只是负 IBUS(电流从 VBUS 流向 PMID_|SYS)吗? 或者、PMID 引脚上是否有单独的电流方向检测器?  

    和:此故障情况是否会导致 OTG 关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     IOTG_regulation 仅监测流经 Q1 RBFET 的电流、而不监测流出 PMID 引脚的电流。

    谢谢、

    Ning