This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A2009 ESD 问题

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579947/tps7a20-tps7a2009-esd-issue

器件型号:TPS7A20


尊敬的工程师:

对以下问题的反馈:TPS7A2009 的 ESD 能力是否较弱? 如果存在轻微的 ESD、它将不再输出、需要再次上电。
我的电路被置于屏蔽盒内、因此 ESD 根本无法到达 TPS7A2009。 触摸屏蔽盖后意外停止输出。 我从其他公司改用了类似的器件、并实现了最高水平的 ESD、这是正常现象。

请帮助确认、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chu、

    您能否分享能够承受应力条件的竞争对手器件的器件型号?

    如果存在轻微的 ESD、它将不再输出、需要再次通电。

    您能否说明器件是受到永久性损坏、还是在下电上电后器件恢复到稳压状态?

    您是否知道峰值电压是多少以及应力事件的持续时间?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    TPS7A2009 不会损坏、下电上电后、器件恢复到稳压状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chu、

    听起来器件是由于应力事件而被锁存的。 ESD 结构旨在保护器件、在这种情况下似乎可以正常工作。

    此致、

    Daniel