This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:电感器额定值

Guru**** 2693475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571151/bq25672-inductor-rating

器件型号:BQ25672


工具/软件:

您好的团队、

在 EVM 中、额定电流为 14.1A 的电感器用于 L2(在 SW1 和 SW2 之间)。

如果输入/输出电流 (max) 为 0.8A、我是否可以为 L2 使用额定电流为 0.8A 的电感器?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    如果最大 ISYS+IBAT = 0.8A、则我建议使用额定值至少为 1.3x0.8A 的电感器来应对负载瞬变。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是客户提出的问题。 您能回答一下吗?

    是什么触发 I2C 通信开始?
    是否在输入交流适配器的电压后立即启动?
    (我担心在真空吸尘器 IC 没有电源时是否可能收到来自 BQ25672 的信号。)

    如何设置 3.3V 或 5V 规格?
    (任何端口是否需要基准电压输入?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makoto:

    当 VBUS 或 BATP 引脚电压高于其各自的 UVLO 时、I2C 可用。  BQ25672 是一个目标、不是主器件、因此它不会自动初始 I2C 通信。  主机处理器必须对充电器进行读取或写入。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当在 BQ25672 侧没有 VBUS 或 VAC 输入的情况下进行 I2C 通信时、
    有问题吗?

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    只要 BAT/BATP 上的电压高于 VBAT_UVLOZ、就可以进行 I2C 通信。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢你。

    如果 I2C 电平为 5V、我们是否应该设置任何配置?

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    编号  充电器使用 1.8V 至 5V 的 I2C 上拉电阻。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    再次感谢、

    请提供以下问题的答案。

    •关于“STAT"引“引脚:
    引脚在不使用时保持悬空是可以接受的吗?


    •关于“ILIM_HIZ “引脚:
    您能否提供有关输入电流限制工作原理的更多详细信息?


    •关于“SYS"引“引脚:
    这里预计连接哪种类型的系统负载?
    如果没有系统、该引脚是否可以悬空?


    •在 PCB 布局设计期间、
    我们是否应该了解任何具体的建议(例如应将哪些电容器放置在靠近 IC 的位置等)?

    谢谢您、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    关于“STAT"引“引脚:
    引脚在不使用时保持悬空是可以接受的吗? 是的


    •关于“ILIM_HIZ “引脚:
    您能否提供有关输入电流限制工作原理的更多详细信息? ILIM_HIZ 设置有关 IINDPM(输入电流限制)寄存器可设置多高的钳位。 要设置为最大电流=3.3A、请将 ILIM_HIZ 连接至 REGN。  主机可以禁用 ILIM_HIZ 钳位、但更改 EN_ILIM=0。


    •关于“SYS"引“引脚:
    这里预计连接哪种类型的系统负载?  PCB 上其他电路的电源、通常是直流/直流转换器以提供稳压电源轨。
    如果没有系统、该引脚是否可以悬空?  编号  要求具有符合数据表要求的最小电容。


    •在 PCB 布局设计期间、是的、请参阅数据表布局部分并严格遵循。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    能否请检查 ILIM_HIZ 设置?

    如果我们要将电流限值设置为 2.0A、哪种电阻更好?
    在本例中、VBUS 为 18.0V(典型值)。


    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    使用 VILIM_HIZ = 1V + 800mΩ×IINDPM、其中 VILIM_HIZ = VREGN*Rbot/(RtoP+Rbot)。  对于 IINDPM=2A、VILIM_HIZ=1V+0.8mM*2A = 2.6V。  因此、2.6V = 5V * 100k /(Rtop + 100k) 因此 Rtop = 92.3k 或最接近的值。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢你。

    我对 SYS 引脚有疑问。
    您说过如果没有系统、则需要最小电容。

    那么、最小电容具体是多少?
    在“引脚功能“中、介绍了 5 个 10uF + 0.1uF。
    在“典型应用“中、 介绍了 3x 10uF + 0.1uF。

    •关于“SYS"引“引脚:
    这里预计连接哪种类型的系统负载?  PCB 上其他电路的电源、通常是直流/直流转换器以提供稳压电源轨。
    如果没有系统、该引脚是否可以悬空?  编号  需要符合数据表的最小电容。

    谢谢您、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    下表给出了所施加电压降额后的最小陶瓷电容值:

    应用图显示了降额后获得最小电容或降低开关或瞬态纹波电压可能需要的电容器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    再次感谢您的评分
    您能否帮助确认以下几点?


    1. BATP 引脚
    在我们的应用中、即使 VBUS 上没有输入 (VAC)、电池电压也将始终施加到 BATP 引脚。
    这对于正常运行是否可接受、或者这种配置是否存在任何问题?

    2. STAT 引脚
    什么会触发 LED 亮起或闪烁?
    (例如:IC 在故障条件下自动指示,或通过主机通信进行控制?)

    非常感谢您的支持。

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    关于 1、这是预期的操作。  该充电器将一些电流拉入 BATP、从而为 SDRV 电荷泵和补充模式比较器供电。  为了降低该值、我建议使用运输模式或关断模式。

    关于 2、LED 亮起表示电池正在充电。  LED 闪烁表示存在应在 REG0x1B 至 REG0x27 的状态和故障寄存器中报告的故障。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  


    连接到 PROG 引脚的电阻可以接受多大的降额?
    例如、对于 4s/1 .5MHz、15k Ω 电阻器是否存在运行问题?

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    电阻必须在上述值的+/–10%范围内。

    此致、
    Jeff