This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25690:寻找具有高输入电压(以及无电池时稳压输出)的独立 2 节串联锂离子充电器 IC

Guru**** 2599865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580310/bq25690-looking-for-standalone-2s-li-ion-charger-ic-with-high-vin-and-regulated-output-when-battery-absent

器件型号:BQ25690


大家好、E2E 专家:

你好。

我正在设计一种适用于 2 节串联锂离子电池组的充电电路、因此我想找到满足以下要求的合适 TI 充电器 IC:

充电器板必须能够为系统负载供电并以所有三种组合为电池充电:

存在电池/VIN
电池存在/VIN 不存在
电池不存在/VIN 不存在

具体来说、当没有电池但存在 VIN 时、我不希望 VIN 直接传递到输出(即 VIN 不应直接连接到 VOUT)。
相反、输出应调节至接近标称电池电压的电压。

输入电源电压 (VIN) 可能约为  36V 或更高、  因此 IC 必须承受高输入电压。

您能否推荐一款支持以下功能的替代 TI 充电器 IC:

2 节锂离子电池充电、
独立运行(无需 MCU)、
无电池时的稳压输出、以及
高 VIN 容差(~36V 或更高)。

在研究过程中、我发现了 BQ25690、它似乎满足我的许多要求、但我找不到足够的文档、应用手册或有关此器件的设计资源。

我想知道 BQ25690 是否适合此类系统、如果是、您能否分享其他与此配置相关的应用手册、详细数据表或参考设计?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    BQ25690 是一款非常新的器件、因此尚未提供多少有关该器件的文档。

    电池不存在/ VIN 不存在

    在这种情况下、电路板将从哪里供电? 我们的充电器在没有电源的情况下无法为电路板供电。

    输入电源 (VIN) 可能在附近  36V 或更高、  因此、IC 必须能够承受高输入电压。[/报价]

    BQ25690 输入工作范围的最大值为 36V。该器件可以承受更高的输入电压、但不会在 高于 36V 的电压下进行开关

    此致、
    Michael Bradbourne