This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82813:缓冲器

Guru**** 2606545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576673/tpsm82813-snubber

器件型号:TPSM82813


工具/软件:

大家好!

我对 TPSM82813 有疑问。
考虑采用缓冲电路。 建议的值是多少?
或者可以推荐一些参考资料吗?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishiwata、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

      TPSM82813 不需要缓冲器电路、因此没有具体的建议。

    但有一份独立于器件的应用手册:“缓冲器电路:理论、设计和应用“。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Andreas、

    我很抱歉迟来的答复。
    客户告知添加缓冲电路可降低 EMI。

    添加缓冲电路是否存在任何问题?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishiwata、

    感谢您的更新。

    添加缓冲器应该不会有问题。

    请注意、缓冲器通常会对效率产生一些负面影响。

    或者、可以按照以下应用手册中所述添加第二级输出滤波器:“将滤波器与 DC/DC 降压转换器配合使用“、这也有助于改善输出滤波。

    输入和输出电容器的正确布局对于 EMI 性能也很重要(请参阅数据表中的第 9.5.1 节)。

    最后但同样重要的是 、TPSM82813 具有展频选项、该选项可使 EMI 频谱变平、但会扩大 EMI 频谱(请参阅数据表中的第 8.3.5 节)。

    此致、

    Andreas。