This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994QFNEVM:它突然停止工作

Guru**** 2599225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580411/tps65994qfnevm-suddenly-it-stopped-working

器件型号:TPS65994QFNEVM


我从 DigiKey 购买了 TPS65994EVM。

我连接了一个 USB 设备和一个直流适配器 (65W) 一段时间来测试它、但连接突然断开。

 我 进行了调查、发现不再有电通过 P5V 引脚。

 此故障是否在保修范围内? 我买了两周了。

 

此致。

 

Nagaura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经确认其他端口 (VBUS、SYSPWR) 正常。
    适配器为 65W (20V、最大 3.25A)、我认为它处于其额定容量范围内。

    此致。