This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012:LM5012DDAR

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575403/lm5012-lm5012ddar

器件型号:LM5012


工具/软件:

你好

在电源部分、我们使用 LM5012DDAR TI 降压 IC 将 48V 输入转换为 12V 输出、当开关频率为 300kHz 时、我们观察到输出电容器 (C67) 的纹波为 175mV   

测试用例 1:

将电容器 (C71、C72) 的输出电容增大到每 44uF 后、 纹波降至 94mV。

我附上了用于基准的原理图和输出电压波形。

我们使用了 — R174-3。 Ohm、C107 - 220pF。

请支持我们获取最低纹波电压、如需更多信息、请返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sporthi、

    由于使用 3 类纹波注入、输出端不需要电解电容器。 由于 ESR 较高【相对于陶瓷电容器】、观察到的输出纹波将更高。 我建议您在输出端使用等效电容【考虑直流偏置效应时具有足够的额定电压】的高质量陶瓷电容器、以获得尽可能小的输出纹波电压。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    根据我们进行了一些测试用例的建议、附上了摘要、12V 输出电压纹波与开关频率一起降低(在电感器上)

      陶瓷电容器实现的   电解电容器  

    频率 (KHz)

    12V 输出纹波 (mV)
    C71=20uF   C72=20uF   C71=22uF C72=22uF
    1. ✓μ s ✓μ s     42.7 25
    2. ✓μ s       31.2. 23
    3.     ✓μ s ✓μ s 306.9. 178.
    4.     ✓μ s   331.12 297.
    5.   ✓μ s ✓μ s   58.5.

    34

    请帮助我们解决问题  

    此致  

    Sporthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sporthi、

    请注意、开关频率不应随 20uF 或 40uF 的输出电容器而变化。 我建议仔细检查测量方法。 您能否附加上述情况下的 SW 节点波形?

    您是否考虑了陶瓷电容器降额效应? 陶瓷电容器的额定电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:  

    我考虑了 20uF、50V 陶瓷电容器。 开关频率随不同的电容器而变化、而不是随电容值而变化。  我已经测量了电感器两端的开关频率、并附加了波形以供参考  

    带输出电解电容器的电感器电压 (C71、C72)

    带输出陶瓷电容器的电感器电压 (C71、C72)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sporthi、

    测量电感器两端的电压? SW 节点之间相对于 Vout 的电压?

    若要测量频率、您需要围绕 GND [不是在电感器两端}探测 SW 节点。请分享相同内容。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sporthi、

    您捕获上述波形时的负载电流是多少? 请注意、在轻负载期间、在 PFM 模式下、开关频率会根据运行条件和电路参数降低。 您能否在更高的负载电流 (CCM) 下进行测量?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sporthi、

    您有任何更新吗?