请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010015主题中讨论的其他器件:TIDA-010080、
大家好、E2E 专家:
你好。
我计划为采用 8S4P 配置的磷酸铁锂电池设计一个交流/直流充电器 PCB。 我的要求
1) 输入电压最大值:277V 交流(基本上由主电源供电)
2) 输出电压最小值:16V
3) Vout 最大值: 30v
4) Iout : 10A(即使最大电流是 15A)也应在该范围内)
我选择了 TIDA-010015 和 TIDA-010080 参考设计和评估模型、但很遗憾、它们仍然不符合我的要求。 这些要求是不可商量的、必须予以严格考虑。
我恳请您为我提供一些参考设计建议、以便根据我可以设计 PCB 的那些参考设计。
此致、
公务员制度委员会