This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:什么's GaN 相对于 MOSFET 的缺点

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580152/lmg3100r017-what-s-gan-disadvantage-vs-mosfet

器件型号:LMG3100R017


尊敬的先生:  

 

我知道 TI 正在努力推广 GaN。  

但是,告诉我真相。

使用 GaN 与 MOSFET 的缺点是什么?

如果未运行高 Fsw (~65kHz)、GaN 的性能不会高于 FET。  

那么、使用 GaN 还有其他缺点吗?

非常感谢!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一个潜在的缺点是该器件不是引脚对引脚兼容、这可能导致在需要时难以进行更换。

    此外、在以较低频率进行开关时没有太大好处、从而降低了较高的成本。

    此致、

    Ruchika.