This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:获取相位裕度和增益裕度的值

Guru**** 2603865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578323/tps784-q1-getting-the-value-of-phase-margin-and-gain-margin

器件型号:TPS784-Q1


尊敬的 TI 专家:

您能否验证 TPS78433QWDRBRQ1 的相位裕度和增益裕度值?

我的客户要求他们的终端客户提供这些信息。

仿真或 EVM 的理想值就可以了。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase、

    LDO 的相位裕度 不是固定值 、取决于 输出负载条件和输出电容器特性(值和 ESR)。 随着负载电流或电容器 ESR 的变化、输出极点和零点位置会发生变化、从而显著改变相位裕度和增益裕度。

    您能解释一下什么推动了您的申请吗? 例如、您是希望验证特定应用条件的环路稳定性、还是希望将此数据用于仿真模型或报告? 了解您的用例将有助于我们提供最相关的信息或测试数据。

    Thsnks、
    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vahnroy:

    感谢您的支持。

    我只是需要报告。 从结束客户请求它。

    能否检查仿真并获得 Vin=5V 和 3.3V、250mA 输出条件下相位裕度和相位裕度的报告?

    此致、

    追逐