This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3-Q1:为 TPSF12C3-Q1 的 VDD 供电的电源

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578764/tpsf12c3-q1-power-supply-to-power-the-vdd-of-tpsf12c3-q1

器件型号:TPSF12C3-Q1


在初级 CM 线圈之后消耗功率并设计单独的电源来为 TPSF12C3-Q1 的 VDD 供电是否符合滤波器应用的架构设计要求、以及这是否会对滤波效应产生任何不利影响? 或者、在进行次级滤波和整流后、VDD 电源是否需要由该电源提供、以满足应用要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问、今天是印度地区的假日。 我们将在 EOD 星期四之前回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、洪星

    对于 TPSF12C3-Q1、VDD 电源只要满足数据表建议的电压 (8V 至 16V) 且经过良好滤波、就可以在初级 CM 扼流圈之后或从单独的电源获取。 确保 VDD 纹波保持在 20mV 峰峰值以下、以避免低频噪声放大。 如果满足纹波/噪声规格、则不强制在次级滤波/整流后推导 VDD。 优先考虑具有局部去耦功能的干净 VDD 轨、以实现出色的 EMI 滤波器性能

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naresh

    谢谢。此致

    Hongxing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你