This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61381-Q1:计时器和温度的充电问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578595/tps61381-q1-charging-questions-on-timer-and-temperature

器件型号:TPS61381-Q1


尊敬的专家:请查看以下两个问题:

 

Q1:不断变化的终止条件是电池电压 归档的目标电压 2.68V(2*Ni-MH 电池)还是 bub_NiMH_TIMER[1:0]计时器归档?

 

我已经测试了开发板。

如果   开始充电时蓄电池电压>=2.68V、61381 将报告更改已完成。

如果 开始充电时电池电压为 2.67V、则当电池电压超过 2.68V 时、61381 将在 BUB_NiMH_TIMER[1:0]时间内继续变化。

 

这意味着不同的启动电压将具有相同的充电时间并将获得不同的终止电压、这对 61381 来说是正确的行为吗?

当 61381 开始变化时、当我们具有不同的电池电压时、我们是否需要设置不同的充电计时器?

 

image.png

 

问题 2:  

我发现蓄电池温度只能在开始老化时读取、您能否确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ReedKacz:

    Q1: 不断变化的终止条件是电池电压归档的目标电压 2.68V(2*Ni-MH 电池)还是 bub_NiMH_TIMER[1:0]计时器归档?

    我已经测试了开发板。

    如果   开始充电时蓄电池电压>=2.68V、61381 将报告更改已完成。

    如果开始充电时电池电压为 2.67V、则当电池电压超过 2.68V 时、61381 将在 BUB_NiMH_TIMER[1:0]时间内继续变化。

    是的、这是正确的逻辑。  IC 在开始充电之前检测到 1.34V x 电芯编号。 开始充电后、只有 OVP 阈值 (1.7V x CELL) 和计时器可以停止充电。 镍氢电池标称电压每节电池可约为 1.5V。 1.34V 仅是确定电池是否为空的初始判断。

    当 61381 开始变化时、当我们具有不同的电池电压时、我们是否需要设置不同的充电计时器?

    否、OVP 阈值 (1.7V x CELL) 仍然存在、因此无需更改计时器。

    问题 2:  

    我发现蓄电池温度只能在开始老化时读取、您能否确认?

    是的、TPS61381 是低 IQ 器件、TS 引脚在运行时消耗 38uA 电流。 因此、该功能仅在充电器和 SOH 模式下启用、而不在待机模式下启用。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,特拉维斯!

    TPS61381 在升压模式下是否可以读取 TS 温度值? 我们将充电窗口设置为 0 到 60℃、这意味着我们在充电过程中可以读取的温度范围是 0-60。 那么我们可以在–30 到 80 的温度范围内读取温度。 请帮助检查 TPS61381 是否可以在升压模式下读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ReedKacz:

    在升压模式下、TS 功能也被禁用。

    此致、

    Travis